MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Prolongación de tiempo

Si desea reiniciar el tiempo de iluminación de escalera antes de que haya transcurrido o agregar el tiempo de iluminación de escalera, debe seleccionar el tiempo de iluminación de escalera Redisparable o Redisparable y acumulativo o Redisparable al valor superior. A continuación, el tiempo de iluminación de escalera se reinicia o se añade utilizando otro telegrama "1".


Prolongación de tiempo = Redisparable

Una vez se ha recibido un nuevo telegrama con el valor de objeto "1", se reinicia el tiempo de iluminación de escalera.


Prolongación de tiempo = Redisparable y acumulativo

Una vez se han recibido uno o más telegramas nuevos con el valor de objeto "1", el tiempo de iluminación de escalera se añade al tiempo de iluminación de escalera anterior. Se puede ajustar el número de adiciones. Puede parametrizar un máximo de 5 adiciones del tiempo de iluminación de escalera.

Por ejemplo, puede agregar el tiempo de iluminación de escalera pulsando un botón separado varias veces.


Prolongación de tiempo = Redisparable al valor superior (sólo para el tiempo de iluminación de escalera = variable)

Una vez se ha recibido un nuevo telegrama, el tiempo de iluminación de escalera se reinicia con el valor más alto.


Prolongación de tiempo = No redisparable

Sin embargo, si el tiempo de iluminación de escalera es no redisparable, el relé se desconectará exactamente en el momento en que transcurra el tiempo.

Si se activa la función Apagado manual, el temporizador de escalera puede finalizarse con un telegrama "0".

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?