MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

KNX Data Secure

El estándar de KNX ha sido ampliado por KNX Data Secure para proteger las instalaciones de KNX contra el acceso no autorizado. KNX Data Secure impide de forma fiable el control de la comunicación y la manipulación de la instalación. KNX Data Secure describe el cifrado a nivel de telegrama para que la comunicación a través de los objetos sea cifrada y, por lo tanto, segura.

Los telegramas cifrados son más largos que aquellos que no se cifran. Por lo tanto, para una programación segura a través del bus KNX, es necesario que tanto la interfaz (por ejemplo, USB) como cualquier acoplador de línea soporten estos "marcos largos de KNX".

Se deben tener en cuenta una serie de condiciones especiales al utilizar dispositivos seguros en ETS. Consulte las páginas web relevantes en el sitio web de KNX: https://www.knx.org.

Proteger sus datos es una prioridad principal. Utilice las opciones de ETS y KNX Data Secure para proteger sus datos, configuración e instalaciones contra el acceso no autorizado.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?