MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Enviar estado accionamiento manual mediante objeto

Además de la posibilidad de desbloquear el funcionamiento manual a través del objeto Desbloquear funcionamiento manual, también es posible enviar el estado del funcionamiento manual a través del objeto Estado accionamiento manual. Puede leer el estado de funcionamiento actual en el LED de funcionamiento manual y recibirá la realimentación a través del objeto Estado accionamiento manual si ha desbloqueado esta función.

Ajustes ampliados

Ajustes de funcionamiento manual

 

Enviar estado accionamiento manual mediante objeto

No

   

Una vez se ha desbloqueado Enviar estado accionamiento manual mediante objeto, aparece el objeto de grupo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?