MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Función de tiempo de iluminación de escalera (temporizador de escalera)

Esta función se utiliza para conectar un consumidor, por ejemplo, la luz de una escalera, mediante un telegrama de bus (atenuación más) y volver a desconectarlo automáticamente una vez transcurrido un tiempo ajustado (atenuar menos). Por lo tanto, no es necesario un telegrama de bus generado manual o automáticamente para la desconexión. El actuador realiza la operación de desconexión de forma independiente y con sistema de mando temporizador.

Hay disponibles dos tipos de función de tiempo de iluminación de escalera:

Maestro/Ext. 1/2 Salida 1 – 2: Atenuación

Tiempo de iluminación de escalera

Ajustes de tiempo

Tiempo de iluminación de escalera

Bloqueado

Corrección

Variable

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?