Horas de funcionamiento
Puede desbloquear la función de contador para Horas de funcionamiento únicamente para el regulador. Puede desbloquear esta función de forma individual para cada dispositivo (maestro y extensiones).
Si desbloquea la función de contador para Horas de funcionamiento, se cuentan las horas (por segundos) y este valor se almacena en la memoria.
El valor real puede leerse para cada relé a través de un objeto de horas de funcionamiento de 4 bytes.
Puede ajustar la función de contador para
horas de funcionamiento de la siguiente manera:
-
Vaya a Ajustes ampliados > Función de contador para horas de funcionamiento y ciclo de conmutación > Horas de funcionamiento maestro/extensión > Desbloqueado.
-
Ajuste la vida útil esperada del dispositivo para cada canal de regulador de la siguiente manera:
Vaya a Salida maestro/extensión - Atenuación > Atenuación > Límite de horas de funcionamiento. -
Ajuste la vida útil esperada de la carga:
1 – 200 000 (unidad = hora).
-
Si el objeto de Vida útil sobrepasada de 1 bit envía 1, se ha superado la vida útil del dispositivo.
-
El objeto de Horas de funcionamiento y el valor actual del objeto de Vida útil sobrepasada se transmiten después de cada restablecimiento del dispositivo.
-
El objeto de Horas de funcionamiento se envía cuando su valor se incrementa en 3600 segundos desde la última transmisión.
-
El objeto Horas de funcionamiento se ajusta (pero no se envía) cuando su valor se incrementa en 60 segundos.
-
El objeto Restablecimiento de horas de funcionamiento de 1 bit se utiliza para restablecer a cero la función de contador de horas de funcionamiento. Adicionalmente, el objeto Vida útil sobrepasada está ajustado a cero.