MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Tensión nominal conectada

Ajustes ampliados

Ajustes generales para atenuación

 

Tensión nominal conectada

220-240 V~

110-127 V~

Esta información de tensión es necesaria para garantizar una detección óptima de paso por cero (sincronización con un nivel de tensión más alto/más bajo) de la tensión de la red.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?