MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Código PIN para la actualización del firmware

Por razones de seguridad, debe ajustar un código PIN válido de 4 dígitos para bloquear las actualizaciones no autorizadas del firmware del dispositivo.

El código PIN definido en el ETS debe introducirse en la herramienta de actualización de firmware de Schneider-Electric antes de descargar el firmware. Esto evita la actualización del firmware no autorizada del dispositivo a través de la interfaz USB.

Ajustes ampliados

Código PIN para la actualización del firmware

 

Introduzca el código PIN para la actualización del firmware

(4 dígitos, 0 ... 9)

1234

No se pueden seleccionar códigos PIN inseguros o demasiado sencillos.

Recibirá el siguiente mensaje:

El código PIN para la actualización del firmware no es válido. Introduzca un código PIN válido antes de descargar la configuración.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?