Número de escenas
|
Ext. 1/2 Salida 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8 -Persiana/persiana enrollable |
Ajustes de escena |
||
|
Ajustes de escena |
Número de escenas necesario |
1 (1 – 16) |
Puede utilizar la función de escena para incluir múltiples canales en un control de escenas. Hay disponibles hasta 16 escenas diferentes para cada canal de salida.
Cada una de las 16 escenas se puede volver a bloquear.
|
Ext. 1/2 Salida 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8 -Persiana/persiana enrollable |
Ajustes de escena |
||
|
Ajustes de escena |
Escena 1 (1-16) |
Bloqueado Desbloqueado |
|
|
Descripción de escena 1 |
|||
|
Dirección de escena 1 (0-63) Dependiente: Ajustes generales de escena |
Dirección de escena 0-63 |
||
|
Dirección de escena 1 (1-64) Dependiente: Ajustes generales de escena |
Dirección de escena 1-64 |
||
|
Altura de escena 1 en % |
0 (0-100) |
||
|
Posición de lama de escena 1 en % |
0 (0-100) |
Para mayor claridad, se puede almacenar una breve descripción para cada escena.
Cada una de estas escenas puede tener asignada una de las 64 direcciones de escena posibles de 0 a 63 (correspondientes a los valores de telegrama 0-63) o de 1 a 64 (correspondientes a los valores de telegrama 1-64). Esto depende de los ajustes generales de escena.
Puede almacenar las posiciones de altura y asimismo, para las persianas, los ángulos de apertura de lama como valores de escena. Cuando el actuador recibe un telegrama que activa un número de escena, el accionamiento se desplaza a la posición guardada y las lamas se giran. Las posiciones de escena almacenadas durante el arranque pueden sobrescribirse posteriormente por el usuario si desea modificarlas.