MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Retardo de envío tras volver la tensión de bus

Es posible ajustar un retardo de envío global para todos los telegramas tras volver la tensión de bus.

Una vez que se ha recuperado la tensión de bus, todas las actividades de envío del dispositivo se retardan.

Ajustes ampliados

Retardo de envío

 

Retardo de envío tras volver la tensión de bus

(0...255, unidad = 1 s)

0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?