MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Selección de las extensiones SpaceLogic KNX

El maestro de regulador Spacelogic KNX es un dispositivo KNX al que se pueden conectar dos extensiones de Spacelogic KNX.

Puede elegir una de las siguientes extensiones:

  • MTN6810-0102, extensión de atenuación universal Spacelogic KNX

  • MTN6805-0008, extensión de conmutador/persiana SpaceLogic KNX

Maestro

Extensión 1

Extensión 2

Salidas

MTN6710-0102S

   

2 x atenuación

MTN6710-0102S

MTN6810-0102

 

4 x atenuación

MTN6710-0102S

MTN6810-0102

MTN6810-0102

6 x atenuación

MTN6710-0102S

MTN6810-0102

MTN6805-0008

4 x atenuación y
8 x conmutación o
4 x persiana

MTN6710-0102S

MTN6805-0008

MTN6810-0102

4 x atenuación y
8 x conmutación o
4 x persiana

MTN6710-0102S

MTN6805-0008

MTN6805-0008

2 x atenuación y
16 x conmutación u
8 x persiana

La distribución de funciones entre canales es de selección libre y depende de sus requisitos.

Ajustes generales

Selección de extensión de Spacelogic KNX
 

Tipo de extensión 1

Bloqueado

Atenuación universal MTN6810-0102

Conmutador/persiana MTN6805-0008

 

Tipo de extensión 2

Bloqueado

Atenuación universal MTN6810-0102

Conmutador/persiana MTN6805-0008

Al seleccionar atenuación universal MTN6810-0102 se añade la extensión 1.

Las 2 nuevas salidas de atenuación con pestañas, parámetros, canales y funciones de canal ya están disponibles en la aplicación.

La extensión 1 se muestra como imagen a la derecha del maestro.

 

Al seleccionar Conmutador/persiana MTN6805-0008 se añade la extensión 1.

Las 8 nuevas salidas con pestañas, parámetros, canales y funciones de canal ya están disponibles en la aplicación.

La extensión 1 se muestra como imagen a la derecha del maestro.

 

Al seleccionar Atenuación universal MTN6810-0102 como extensión 2 se añade la segunda extensión de atenuación.

Para la extensión 2, las nuevas salidas se muestran ahora con pestañas, parámetros, canales y funciones de canal.

La extensión 2 se muestra como imagen a la derecha de la extensión 1.

 

Al seleccionar Conmutador/persiana MTN6805-0008 como extensión 2 se añade la segunda extensión de conmutador/persiana.

Para la extensión 2, las nuevas salidas se muestran ahora con pestañas, parámetros, canales y funciones de canal.

La extensión 2 se muestra como imagen a la derecha de la extensión 1.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?