MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Desbloqueo de funciones centrales

La función central le permite conmutar varios canales de conmutación de salida simultáneamente con un telegrama a través de Central - Objeto de conmutación.

Esta funcionalidad está disponible, por ejemplo, si desea apagar todas las lámparas pulsando un botón cuando salga de la casa y encender todas las lámparas pulsando un botón cuando limpie la casa o en caso de alarma.


Control descentralizado sin función central:


Control centralizado con función central:

La atenuación, la orden de conexión, la persiana y la persiana enrollable tienen cada una un objeto central independiente con un objeto central correspondiente. Para poder utilizar la función central para los canales individuales de atenuación, conmutador/persiana/persiana enrollable, primero debe desbloquear la función global en la pestaña Ajustes generales.


Ajustes generales

Funciones centrales

Bloqueado

   

Desbloqueado

   

Desbloqueado / Retardado

Después del desbloqueo, aparecen los objetos de grupo y todas las salidas están desbloqueadas para la función central.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?