MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Rango de atenuación

El rango de atenuación técnico se define mediante el rango entre la luminosidad mínima y máxima de una lámpara y puede ajustarse con la ayuda de un regulador.

El valor de luminosidad mínimo que se puede ajustar corresponde a un valor de atenuación del 1 %, y el valor de luminosidad máximo que se puede ajustar corresponde a un valor de atenuación del 100 %.

El rango de atenuación puede limitarse más utilizando la aplicación de software. Este límite se puede ajustar individualmente para cada canal de salida.

Se pueden seleccionar curvas de atenuación para diferentes lámparas.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?