MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Objeto de grupo para accionamiento manual

N.º

Nombre

Función del objeto

Longitud

Comportamiento

Tipo de datos

15

Teclado maestro

Desbloquear botón de funcionamiento manual

1 bit

Recibido

1.003 Desbloquear

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?