MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Uso de lámparas LED y ESL/CFL

  • No use lámparas LED en combinación con lámparas de bajo consumo (ESL/CFL). Si es posible, use lámparas del mismo fabricante y del mismo tipo para obtener unas propiedades de iluminación satisfactorias.

  • La potencia máxima de cada canal suele ser inferior para los LED o las lámparas de bajo consumo que para otras cargas. Las cargas máximas y la reducción de potencia basadas en la temperatura ambiente y la configuración de los dispositivos se definen en el manual de usuario.

  • En el modo Especial (RL-LED), los valores se reducen de forma considerable una vez más.

  • La potencia máxima depende en gran medida de los LED y de las lámparas de bajo consumo utilizadas. Si la carga es demasiado alta, el actuador atenúa hasta la luminosidad mínima o se apaga directamente. Si esto sucede, reduzca el número de luces.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?