MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Función de tiempo de iluminación de escalera en combinación con retardo de conexión y retardo de desconexión

La combinación de una función de tiempo de iluminación de escalera con un retardo de conexión provoca un retardo en el inicio de la función de iluminación de escalera.


Función de tiempo de iluminación de escalera con retardo de conexión

El resultado de combinar una función de tiempo de iluminación de escalera con un retardo de desconexión depende de cómo haya definido la función de tiempo de iluminación de escalera:

En el caso de la función de tiempo de iluminación de escalera con apagado manual (telegrama "0"), el retardo de desconexión se inicia si se recibe un telegrama de desconexión prematuro en el "objeto de tiempo de iluminación de escalera". Una vez transcurrido el tiempo de retardo de desconexión, la salida se desconecta (no accionado).

En el caso de la función de tiempo de iluminación de escalera sin apagado manual, la recepción de un telegrama de desconexión en el "objeto de tiempo de iluminación de escalera" no tiene ningún efecto. La función de tiempo de iluminación de escalera continúa hasta el final y, a continuación, conmuta el relé de salida directamente al estado "No accionado". No se puede ajustar un retardo de desconexión.


Función de tiempo de iluminación de escalera con retardo de desconexión

Para las funciones de tiempo de iluminación de escalera con apagado manual y advertencias activadas, la función de tiempo de iluminación de escalera se desactiva inmediatamente con una advertencia cuando se recibe un telegrama de "Desconexión". El retardo de desconexión transcurre. No se genera ninguna advertencia.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?