MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Mismo tiempo de atenuación para función central y escenas

En los ajustes (ampliados) globales, puede activar el mismo tiempo de atenuación para la función central y las escenas. (Mismo tiempo de atenuación en función central y escenas).

Tras la activación general del mismo tiempo de atenuación, puede enlazar la función de escena de un canal de salida con esta función.

Maestro/Ext. 1/2 Salida 1 – 2: Atenuación

Ajustes de escena

 
Ajustes de escena

Mismo tiempo de atenuación

Bloqueado

Desbloqueado

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?