MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Tiempo de funcionamiento del accionamiento

Los tiempos de funcionamiento individuales de la persiana/persiana enrollable pueden determinarse muy bien con un cronómetro.

Si los tiempos de funcionamiento que deben ajustarse son demasiado cortos para medirlos con el cronómetro, primero ajuste un valor aproximado. Compruebe el comportamiento del accionamiento o de las lamas mediante comandos de posicionamiento (sólo para persiana). Si las posiciones deseadas no se alcanzan completamente, corrija los tiempos de funcionamiento hacia arriba. Si las posiciones se superan, corrija los tiempos de funcionamiento hacia abajo. Compruebe sus correcciones con nuevos comandos de posicionamiento. Realice múltiples pruebas, ya que las desviaciones pequeñas sólo se vuelven visibles o detectables después de varios desplazamientos.

Además de las desviaciones mencionadas anteriormente, los factores ambientales (temperatura, lluvia, etc.) también causan desviaciones en el comportamiento del desplazamiento de los accionamientos. Debido a que los accionamientos no pueden indicar su posición actual y la posición actual siempre se calcula, el canal no puede detectar estas desviaciones. Para poder continuar posicionando el accionamiento de manera precisa, es útil retroceder los accionamientos a una posición de inicio fijada mediante desplazamientos de referencia regulares. De esta manera, puede lograr una precisión de posición satisfactoria durante un largo periodo de tiempo.

Puede encontrar más información en el apartado "Calibración".

El ajuste de fábrica para el tiempo de funcionamiento es de 2 minutos, con el desplazamiento hacia arriba y abajo parametrizado de la misma manera.

Esta duración es necesaria para que el accionamiento se desplace de una posición final (la persiana / persiana enrollable está completamente abierta o completamente cerrada) hasta la posición opuesta. Después del tiempo de funcionamiento ajustado, el relé del canal correspondiente se desconecta automáticamente (incluso si el accionamiento aún no ha alcanzado su posición final con los valores ajustados aquí). Si es necesario, compruebe si el fabricante del accionamiento ha proporcionado información sobre los tiempos de funcionamiento.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?