MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Modo manual de bloqueo

Puede controlar los accionamientos conectados a través de los objetos de grupo para opciones de funcionamiento manual o a través del control automático. Hay dos opciones disponibles para las opciones de funcionamiento manual:

  • Desplazamiento manual a la posición de altura y al ángulo de apertura de lama (sólo para persiana) mediante comandos Subir/Bajar/Paso/Paro

  • Desplazamiento manual a la posición de altura y al ángulo de apertura de lamas (sólo para persiana) utilizando comandos de posición absoluta

Si desea detener el funcionamiento manual temporalmente, puede desbloquear el bloqueo del modo manual para cada canal de salida:

Ext. 1/2

Salida 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

Persiana/persiana enrollable

Ajustes exprés para persiana/persiana enrollable

 

Modo manual de bloqueo

Bloqueado

 

Desbloqueado

Bloqueo manual

Para valor de objeto "1"

   

Para valor de objeto "0"

Dependiendo del ajuste, el funcionamiento manual se bloquea o desbloquea cuando se recibe un nuevo valor de telegrama:

  • "Bloqueo manual" = "para el valor de objeto "0"
    Si "Bloqueo manual" = "0": funcionamiento manual bloqueado (bloqueo manual activo)
    Si "Bloqueo manual" = "1": funcionamiento manual desbloqueado (bloqueo manual inactivo)

  • "Bloqueo manual" = "para el valor de objeto "1"
    Si "Bloqueo manual" = "0": funcionamiento manual desbloqueado (bloqueo manual inactivo)
    Si "Bloqueo manual" = "1": funcionamiento manual bloqueado (bloqueo manual activo)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?