Función de tiempo de iluminación de escalera en combinación con retardo de conexión y retardo de desconexión
La combinación de una función de tiempo de iluminación de escalera con un retardo de conexión provoca un retardo en el inicio de la función de iluminación de escalera.
El resultado de combinar una función de tiempo de iluminación de escalera con un retardo de desconexión depende de cómo haya definido la función de tiempo de iluminación de escalera:
En el caso de la función de tiempo de iluminación de escalera con apagado manual (telegrama "0"), el retardo de desconexión se inicia si se recibe un telegrama de desconexión prematuro en el "objeto de tiempo de iluminación de escalera". Una vez transcurrido el tiempo de retardo de desconexión, la salida se apaga.
En el caso de la función de tiempo de iluminación de escalera sin apagado manual, la recepción de un telegrama de desconexión en el "objeto de tiempo de iluminación de escalera" no tiene ningún efecto. La función de tiempo de iluminación de escalera continúa hasta el final y, a continuación, apaga la salida. No se puede ajustar un retardo de desconexión.
Para las funciones de tiempo de iluminación de escalera con apagado manual y advertencias activadas, la función de tiempo de iluminación de escalera se desactiva inmediatamente con una advertencia cuando se recibe un telegrama de "Desconexión". El retardo de desconexión transcurre. No se genera ninguna advertencia.