Tiempo de rotación de lamas
El Tiempo de rotación de lamas es el tiempo durante el cual la lama realiza un desplazamiento completo del 0% al 100% (o viceversa). El rango de ajuste del ángulo de apertura depende del tipo de persiana utilizado. Ajuste del tipo de persiana (sólo para persiana)
|
Tipo de persiana: Abajo cerrada / arriba horizontal |
Tipo de persiana: Hacia abajo volcado/ arriba horizontal |
Tipo de persiana: Abajo cerrada / arriba cerrada |
Tipo de persiana: Hacia abajo volcado/ arriba cerrada |
|
|---|---|---|---|---|
|
Posición lama 0 % |
Horizontal abierto |
Horizontal abierto |
Parte superior cerrada |
Parte superior cerrada |
|
Posición lama 100 % |
Parte inferior cerrada |
Parte inferior cerrada |
Parte inferior cerrada |
Parte inferior cerrada |
Si el tiempo de rotación de lamas que debe ajustarse es demasiado corto para medirlo con el cronómetro, primero ajuste un valor aproximado. Pruebe enviando telegramas de pasos.
Los comandos de paso se pueden utilizar para girar las lamas de persiana. El ángulo de apertura de las lamas puede modificarse en pequeños pasos, por ejemplo, para evitar el deslumbramiento causado por un cambio en la posición del sol.
En función del Tiempo de rotación de lamas en una dirección de desplazamiento, puede utilizar el tiempo de paso para proporcionar al usuario un número determinado de pasos para abrir o cerrar las lamas. El número de pasos posibles varía según el tiempo de funcionamiento de lamas.
Si el tiempo de funcionamiento de lamas es de 2,5 s, por ejemplo, dispondrá de un máximo de 15 pasos para el desplazamiento por todo el rango de apertura de las lamas en una dirección (2,5 s / 166 ms = 15 pasos).
Si sólo desea proporcionar al usuario 5 pasos de lamas en este caso:
2,5 s / 5 pasos = 0,5 s de tiempo de paso
Procedimiento para medir los tiempos de funcionamiento de lamas cortos:
-
Ajuste un tiempo aproximado y seleccione un número elevado de pasos. Esto da como resultado el tiempo de paso. Ejemplo:
Tiempo de funcionamiento de lamas = 1 s
Número de pasos = 10; => Tiempo de paso = 100 ms. -
Desplace las lamas a la posición cerrada (posición de lamas 100 %). Para los tipos de persianas con posición de trabajo, esta es la posición final inferior.
-
Cuente los comandos de paso: Ahora envíe los comandos de paso hasta que la persiana se mueva hacia arriba y cuente los pasos necesarios.
-
Ejemplo: La persiana necesita 5 pasos para desplazarse por el rango de ajuste de lamas. Con el sexto paso, la persiana se desplaza hacia arriba.
-
Con los valores ajustados para el tiempo de paso (tiempo de paso por defecto: 100 ms), se calcula el siguiente tiempo de funcionamiento de lamas:100 ms x 5 pasos = 0,5 s.
-
Ahora puede introducir este valor como el tiempo de funcionamiento de lamas.
Procedimiento para medir los tiempos de funcionamiento de lamas largos:
-
Desplace las lamas a la posición cerrada (posición de lamas 100 %). Para los tipos de persianas con posición de trabajo, esta es la posición final inferior.
-
Envíe un comando de desplazamiento "Arriba".
-
Antes de abrir la persiana, el accionamiento gira las lamas hasta la posición abierta (0%). Mida el tiempo para esta rotación.
-
Detenga el accionamiento después de la rotación.
-
Para el tipo de persiana: Hacia abajo volcado/ arriba horizontal y tipo de persiana: Hacia abajo volcado/ arriba cerrada (con posición de trabajo), tenga en cuenta que la posición de lama cerrada solo se ajusta en la posición final inferior. A continuación, deberá añadir también el tiempo de rotación desde la posición de trabajo hasta la posición cerrada.