MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Luminosidad mínima

Con los valores de luminosidad mínimos se pueden producir fallos, por ejemplo, parpadeos. Es posible que la luminosidad de las lámparas sea inferior al valor mínimo. En este caso, puede aumentar el valor de atenuación mínimo.

Si las lámparas solo admiten una ligera atenuación, compruebe si el valor de atenuación mínimo es demasiado alto (rango de 1-25 %).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?