MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Respuesta de estado para valor de luminosidad

Maestro/Ext. 1/2 Salida 1-2: Atenuación

Ajustes exprés para atenuación

 

Respuesta de estado para valor

Bloqueado

Desbloqueado

El valor del objeto de señal de un canal siempre corresponde al estado de salida actual. El valor del objeto se envía en los siguientes casos:

  • La atenuación ha finalizado.

  • Se ha alcanzado el valor de atenuación mínimo o máximo.

  • Se ha detenido manualmente un proceso de atenuación.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?