MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Comportamiento del relé tras volver la tensión de bus

En el caso de la vuelta de la tensión de bus, el relé puede adoptar un estado parametrizado.


Ajustes posibles:

Accionado:
En el caso de un contacto normalmente abierto, el relé está cerrado; en el caso de un contacto normalmente cerrado, el relé está abierto.


No accionado:
En el caso de un contacto normalmente abierto, el relé está abierto; en el caso de un contacto normalmente cerrado, el relé está cerrado.


Como antes de la caída de tensión de bus:
Con el parámetro "Como antes de la caída de tensión de bus", el relé adopta el estado que se guardó en el dispositivo en el momento de la caída de tensión de bus. Se sobrescriben todas las conmutaciones manuales subsiguientes.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?