MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Proporción abierta/cerrada

Puede parametrizar la relación entre el relé cerrado y abierto durante un tiempo de intermitencia.

Puede seleccionar si el relé debe abrirse/cerrarse por igual (Igual) durante un intervalo de intermitencia (50 % / 50 %) o Corto abierto/largo cerrado (20 % / 80 %) o Abierto largo/cerrado corto (80 % / 20 %).


Proporción abierta/cerrada

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?