MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Nombres de escena

Este parámetro se utiliza para definir la vista de numeración de escenas para el usuario en el ETS. Puede ser Dirección de escena 1 – 64 o Dirección de escena 0 – 63. Los valores en el bus son siempre 0 – 63.

Ajustes ampliados

Ajustes generales de escena

 
 

Nomenclatura de las escenas (los valores en el bus son siempre 0 – 63)

Dirección de escena 0 - 63

     

Dirección de escena 1 – 63

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?