MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Comportamiento del accionamiento al finalizar la restricción de desplazamiento

Si la limitación del intervalo de desplazamiento está determinada por valores de objeto y un valor de objeto nuevo cancela una limitación activa, puede operar el accionamiento normalmente de nuevo. Si el accionamiento va a realizar una acción automática en este caso, puede definirla con el siguiente parámetro:

Ext. 1/2

Salida 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

-Persiana/persiana enrollable

Límites del intervalo de desplazamiento

-Ajustes automáticos, de bloqueo y calibración

Comportamiento al finalizar restricción de desplazamiento

Ninguna reacción

Arriba

Abajo

Ir a la pos. anterior a la limitación del desplaz.

Aceptar posición automática actual

Valores que deben ajustarse:

  • Ninguna reacción: el accionamiento permanece en su posición actual.

  • Subir: el accionamiento se desplaza a la posición superior.

  • Bajar: el accionamiento se desplaza a la posición final inferior.

  • Ir a la pos. anterior a la limitación del desplaz.: el accionamiento vuelve a la posición que tenía antes de la restricción de desplazamiento.

  • Aceptar posición automática actual: este ajuste sólo es útil si la función automática está activa. El accionamiento se desplaza a la última posición automática solicitada.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?