MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Atenuación (4 bits)

Puede utilizar la función de atenuación relativa para aumentar más o menos la salida en relación con su valor actual. El valor de paso del cambio de luminosidad y la dirección de atenuación se definen mediante el valor del telegrama.

Los telegramas para la función de atenuación relativa se reciben a través del objeto de regulación. Tras haber recibido un telegrama de atenuación relativa, se calcula un nuevo valor nominal a partir del valor actual, de la dirección de atenuación recibida y del valor de paso recibido.

El tiempo de atenuación predefinido para la atenuación relativa al 100 % es de 5,4 s.


Ejemplo:

A: Luminosidad mínima en % = 22 %, valor de salida actual = 25 %

Telegrama para atenuación más clara con un valor de paso del 12,5 %

Nuevo valor nominal: 25 % + 12,5 % = 37,5 %

Telegrama para atenuación más oscura con un valor de paso del 25 %

Nuevo valor nominal calculado: 37,5 % – 25 % = 12,5 %

Valor real: 22 % (A: luminosidad mínima en %)

Los valores límite A: Luminosidad mínima en % y B: Luminosidad máxima en % no pueden vulnerarse en caso de atenuación relativa.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?