MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Respuesta de estado para orden de conexión

Maestro/Ext. 1/2 Salida 1-2: Atenuación

Ajustes exprés para atenuación

 

Respuesta de estado para orden de conexión

Bloqueado

Desbloqueado

El valor del objeto de señal de un canal siempre corresponde al estado de salida actual (ON u OFF).

La atenuación se corresponde con el ajuste ON. Cada vez que el estado cambia de OFF a ON o viceversa, el valor del objeto actual se envía al bus.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?