MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Ajustes ampliados para persiana/persiana enrollable

En la pestaña Ajustes ampliados para persiana/persiana enrollable puede definir los ajustes adicionales y bloquear o desbloquear funciones adicionales.

En la pestaña Ajustes exprés para persiana/persiana enrollable, active los Ajustes ampliados para persiana/persiana enrollable.

Ext. 1/2

Salida 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

-Persiana/persiana enrollable

Ajustes exprés para persiana/persiana enrollable

Ajustes ampliados para persiana/persiana enrollable

No

 

-Tiempo de accionamiento ampliado

Tiempo de reposo hasta desplazamiento hacia arriba

 
   

Retardo de arranque

 
   

Tiempo de arranque adicional

 
 

-Ajustes automáticos, de bloqueo y calibración

Funcionamiento prioritario

 
   

Función lógica

 
 

-Ajustes de seguridad y alarma

Función de seguridad

 
   

Función de alarma

 
   

Comportamiento de fallo y descarga

 

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?