MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Objetos de grupo de la función de alarma

N.º

Nombre

Función del objeto

Longitud

Comportamiento

Tipo de datos

60

Salida maestra 1 y (nombre del canal)

Alarma

1 bit

Recibido

1.005 Alarma

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?