MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Prioridad

La reacción al comportamiento ajustado aquí para la vuelta de la tensión de bus tiene una prioridad baja. Si se activa una función con una prioridad más alta para la salida directamente tras volver la tensión de bus, se aplicarán a estas funciones los ajustes descritos a continuación.

Los estados causados por funciones de mayor prioridad (función de mayor nivel) tienen prioridad sobre el comportamiento tras volver la tensión de bus.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?