MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Intervalo de intermitencia

La velocidad de intermitencia se ajusta aquí. Es posible ajustar un intervalo de intermitencia (encendido/apagado) entre 5 y 60 segundos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?