MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Conmutador

Para conmutar las cargas eléctricas, puede conmutar la función del canal del dispositivo al modo Conmutador.

Ajustes generales

Función de canal Extensión 1/Extensión 2 Salida 1-8 Conmutador
   
Ext. 1/2
Salida 1-8 - conmutador: Orden de conexión
Ajustes exprés para orden de conexión

...

Ajustes exprés para orden de conexión

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?