MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Objetos de grupo de respuesta de estado para persiana/persiana enrollable

N.º

Nombre

Función del objeto

Longitud

Comportamiento

Tipo de datos

158

Salida extensión 1+2 nombre del canal

Realimentación para altura

1 byte

Envío

5.001 Porcentaje (0...100 %)

159

Salida extensión 1+2 nombre del canal

Realimentación para lama (persiana)

1 byte

Envío

5.001 Porcentaje (0...100 %)

163

Salida extensión 1+2 nombre del canal

Realimentación para desplazamiento

1 bit

Envío

1.010 Inicio/Parada

164

Salida extensión 1+2 nombre del canal

Realimentación para última dirección

1 bit

Envío

1.008 Subir/bajar

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?