MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Mismos tiempos de funcionamiento para arriba y abajo

Ext. 1/2

Salida 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

Persiana/persiana enrollable

Ajustes exprés para persiana/persiana enrollable

 

Control de persiana / control de persiana enrollable

 

Usar el mismo tiempo para arriba y abajo

 

Tiempo de subida/bajada (5 s...99:59.9 min)

02:00.0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?