MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Activación de los ajustes ampliados para persiana enrollable

Para activar los ajustes ampliados para persiana enrollable, debe desbloquearlos aquí.

Ext. 1/2

Salida 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

-Persiana enrollable

Ajustes exprés para persiana enrollable

 

Ajustes ampliados para persiana enrollable

No

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?