MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Seguridad del dispositivo

Este parámetro activa el objeto de seguridad central.

Para cada canal, se puede utilizar un parámetro de canal para determinar si este canal debe responder al objeto de seguridad y cómo debe hacerlo. También se puede ajustar el valor de objeto para la función de seguridad del dispositivo.

El dispositivo espera un telegrama de un emisor externo dentro del tiempo de ciclo ajustado. Si dicho telegrama no se recibe dentro del tiempo de supervisión, entonces es posible decidir qué debe ocurrir para cada canal.

Atenuación: Función de seguridad para atenuación

Conmutador: Orden de conexión de la función de seguridad

Persiana: Función de seguridad para persiana

Persiana enrollable: Función de seguridad para persiana enrollable

Ajustes ampliados

Seguridad del dispositivo

 
 

Seguridad del dispositivo

Para valor de objeto "1"

Para valor de objeto "0"

     

Bloqueado

   

Vigilancia del tiempo de ciclo para objeto de seguridad (0 ... 255, unidad = 1 s, 0 = inactivo)

0

Tras desbloquear la función de seguridad del dispositivo, aparece el objeto de grupo Seguridad.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?