MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Orden de conexión

Puede elegir entre los modos de conmutación Orden de conexión e Intermitencia. En el modo Orden de conexión, el relé se abre y se cierra dependiendo del telegrama KNX y del ajuste del modo de contacto.

Ext. 1/2 Salida 1-8 - Conmutador: Orden de conexión

Ajustes exprés para orden de conexión

 
 

Modo de conmutación

Orden de conexión

Parpadeando

 

Modo de contacto

Normalmente abierto

Normalmente cerrado

A continuación se describen los ajustes para la Salida 1, aunque se aplican de igual modo a todas las salidas.

Si selecciona el modo de conmutación Orden de conexión para la salida 1 en la extensión, se creará un canal ETS con el nombre Extensión 1 Salida 1 - Conmutador + Nombre del canal. Aquí se ubican todos los objetos de grupo para esta salida.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?