MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Desbloqueo de función central para salida de conmutación

La función central se bloquea o desbloquea aquí para cada salida de conmutación.

Ext. 1/2 Salida 1-8 - Conmutador: Orden de conexión

Ajustes exprés para orden de conexión

 

Función central

Desbloqueado

Bloqueado

Los ajustes globales y las explicaciones de la función central se encuentran en el capítulo Desbloqueo de funciones centrales.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?