MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Curva de atenuación

Puede utilizar las curvas de atenuación para ajustar las propiedades de control de un canal a las características físicas de las diferentes lámparas.

Se pueden seleccionar las siguientes curvas de atenuación:

Maestro/Ext. 1/2 Salida 1-2: Atenuación

Ajustes exprés para atenuación

Curva de atenuación

Lámparas LED

Lámparas halógenas

Lámparas incandescentes

Definido por el usuario

 

-Curva de atenuación definida por el usuario

Curva de atenuación definida por el usuario

 

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?