Función de bloqueo
Puede utilizar la función de bloqueo para ajustar un canal específico en Accionado/No accionado y bloquearlo en esta posición. El estado del canal de salida no se puede cambiar mediante otros comandos de control mientras el bloqueo esté activo. Puede desbloquear la función de bloqueo de forma individual para cada canal de conmutación.
Una vez desbloqueada la función de bloqueo, se encuentra disponible un nuevo objeto de grupo denominado Bloquear para el canal de conmutación. Puede activar y desactivar un bloqueo de canal utilizando el objeto de bloqueo.
Si el objeto de bloqueo recibe un telegrama con el valor de objeto que ha ajustado para el parámetro Bloquear, todas las demás funciones de canal se bloquean. Puede definir la reacción utilizando el parámetro Comportamiento ante comienzo de bloqueo.
Si el objeto de bloqueo recibe un telegrama con el valor de objeto opuesto al de activación, el bloqueo se cancela y el relé de salida adopta el estado que ha definido en el parámetro Comportamiento al finalizar bloqueo.
La función de bloqueo siempre se conmuta sin retardo. Durante un bloqueo, el telegrama de conmutación más reciente se guarda y continúan los tiempos de retardo y los tiempos de iluminación de escalera.