MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Valor de atenuación (1 byte)

La función de atenuación de valor se utiliza para ajustar directamente la luminosidad requerida. Para ello, el objeto de valor del canal de salida envía el valor de luminosidad deseado en forma de porcentaje entre 0 % y 100 %. El rango de valores se divide en 255 niveles de luminosidad. Un nivel tiene un valor de paso de aproximadamente el 0,4 %. Los telegramas para la atenuación con valores absolutos tienen un formato de datos de 1 byte (0 a 255).

Los valores de luminosidad deseados deben estar dentro de los límites definidos por los valores de atenuación mínimo y máximo. Si el valor de luminosidad sobrepasa el valor de atenuación máximo, éste último se ajustará como el valor de salida. Si el valor de luminosidad es inferior al valor de atenuación mínimo, éste último se ajustará como el valor de salida.

El tiempo de atenuación predefinido para la atenuación de valor de 0 % a 100 % es de 0,6 s.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?