Función de alarma de mal tiempo
Las alarmas de mal tiempo se activan globalmente en la pestaña Ajustes ampliados con el parámetro Ajustes generales de persiana enrollable y persiana, y los ajustes globales se parametrizan allí.
Ahora hay disponibles 5 alarmas de mal tiempo diferentes, junto con sus objetos de grupo.
La supervisión de las señales de los sensores de mal tiempo activados puede realizarse de forma cíclica. A continuación, el dispositivo espera un telegrama del sensor correspondiente dentro del tiempo de ciclo ajustado. Si tal telegrama no se recibe dentro del tiempo de supervisión, la alarma de mal tiempo asociada se activa a pesar de ello por razones de seguridad (si, por ejemplo, la conexión del sensor o del cable entre el sensor y el canal de persiana es defectuosa y no se envía ningún mensaje en caso de una alarma real).
El efecto de las funciones de alarma de mal tiempo se puede parametrizar aquí para cada canal. Puede desbloquear la función de alarma de mal tiempo de forma individual para cada accionamiento.
|
Ext. 1/2 Salida 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8 -Persiana/persiana enrollable -Ajustes de seguridad y alarma |
Función de alarma de mal tiempo |
||
|
Función de alarma de mal tiempo |
Bloqueado Desbloqueado |
||
Con las funciones de alarma de mal tiempo, puede proteger las persianas o las persianas enrollables contra los efectos adversos del clima, como viento, lluvia y heladas. En caso de una alarma debido a uno de estos 5 eventos de mal tiempo posibles, los accionamientos se desplazan a una posición segura y permanecen allí durante el evento (dependiendo de las prioridades de las otras funciones de nivel superior).
Aparecen nuevos parámetros para el ajuste detallado de las funciones de alarma para tres alarmas de viento, una alarma de lluvia y una alarma de protección anticongelante.
Primero, seleccione cómo debe reaccionar el accionamiento ante una alarma de mal tiempo activa. Para proteger contra daños en caso de velocidades de viento excesivas, puede asignar individualmente una de las tres señales del sensor de viento 1, 2 o 3 a cada canal. Con la activación correspondiente, las tres señales de las alarmas de viento están enlazadas lógicamente con "O" enlazadas mediante el parámetro Y.
Cuando se activa una alarma de mal tiempo, el accionamiento realiza una de las siguientes reacciones de acuerdo con sus ajustes:
-
Bloqueado: La función de alarma de mal tiempo no está activa.
-
Parada: el accionamiento permanece en su posición actual (parada).
-
Arriba: el accionamiento se desplaza a la posición final superior. La función de alarma de mal tiempo está conectada y la función de alarma está activa.
-
Abajo: el accionamiento se desplaza a la posición final inferior. La función de alarma de mal tiempo está conectada y la función de alarma está activa.
-
Ir a la posición: el accionamiento se desplaza a la posición seguridad definida. La función de alarma de mal tiempo está conectada y la función de alarma está activa.
Una vez que el accionamiento haya realizado la reacción deseada, permanecerá en esta posición y no podrá operarse mientras la alarma de mal tiempo esté activa. Sólo cuando se active una función con una prioridad mayor se ejecutará la reacción definida.
Si el accionamiento va a desplazarse a una posición de seguridad específica, puede definir esta posición usando los parámetros:
Esta posición de seguridad es válida para las tres alarmas de mal tiempo si ha seleccionado el valor del parámetro Ir a la posición como reacción a una alarma de mal tiempo.