MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Objetos de grupo para ajustes exprés – Persiana/persiana enrollable

N.º

Nombre

Función del objeto

Longitud

Comportamiento

Tipo de datos

143

Salida extensión 1+2 nombre del canal

Desplazamiento en modo manual

1 bit

Recibido

1.008 Subir/bajar

144

Salida extensión 1+2 nombre del canal

Paro/orient. en modo manual (persiana)

1 bit

Recibido

1.007 Paso

144

Salida extensión 1+2 nombre del canal

Paro en modo manual (persiana enrollable)

1 bit

Recibido

1.007 Paso

145

Salida extensión 1+2 nombre del canal

Posición altura modo manual

1 byte

Recibido

5.001 Porcentaje (0...100 %)

146

Salida extensión 1+2 nombre del canal

Posición lama modo manual (persiana)

1 byte

Recibido

5.001 Porcentaje (0...100 %)

158

Salida extensión 1+2 nombre del canal

Realimentación para altura

1 byte

Envío

5.001 Porcentaje (0...100 %)

159

Salida extensión 1+2 nombre del canal

Realimentación para lama (persiana)

1 byte

Envío

5.001 Porcentaje (0...100 %)

163

Salida extensión 1+2 nombre del canal

Realimentación para desplazamiento

1 bit

Envío

1.010 Inicio/Parada

164

Salida extensión 1+2 nombre del canal

Realimentación para última dirección

1 bit

Envío

1.008 Subir/bajar

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?