MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Estado automático

Una vez que se ha desbloqueado la función "Estado bloqueo modo automático", hay un nuevo objeto de grupo disponible para el canal.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?