MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Función de tiempo de iluminación de escalera (temporizador de escalera)

Esta función se utiliza para conectar un dispositivo, por ejemplo, la luz de una escalera, mediante un telegrama de bus y volver a desconectarlo automáticamente una vez transcurrido un tiempo ajustado. Por lo tanto, no es necesario un telegrama de bus generado manual o automáticamente para la desconexión. El actuador realiza la operación de desconexión de forma independiente y con sistema de mando temporizador.

Hay disponibles dos tipos de función de tiempo de iluminación de escalera:

Ext. 1/2 Salida 1-8 - Conmutador: Orden de conexión

Tiempo de iluminación de escalera

 
– Ajustes de tiempo

Tiempo de iluminación de escalera

Bloqueado

Corrección

Variable

Tras desbloquear la función de tiempo de iluminación de escalera correspondiente, aparece el objeto de grupo correspondiente.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?