MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Comportamiento de fallo y descarga

Puede desbloquear esta función de forma individual para cada accionamiento. Se define el comportamiento del accionamiento en caso de caída de tensión de bus / vuelta de la tensión de bus y la descarga de aplicaciones.


AVISO
El comportamiento de las salidas de persiana y persiana enrollable ha cambiado.
El maestro regulador no tiene suficiente energía para mover todos los canales de persiana y persiana enrollable a su posición o para moverlos hacia arriba o hacia abajo. Aquí solo están disponibles las siguientes opciones:
  • Estado del relé ante caída de tensión en el bus: Ninguna reacción
  • Estado del relé ante caída de tensión en el bus: Parada

Ext. 1/2

Salida 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

-Persiana/persiana enrollable

-Ajustes de seguridad y alarma

Comportamiento de fallo y descarga

Comportamiento de fallo y descarga

Bloqueado

Desbloqueado

Estado del relé ante caída de tensión en el bus

Ninguna reacción

Parada

Estado del relé ante vuelta de tensión al bus

Parada

Arriba

Abajo

Ir a la posición

Como antes de la caída de tensión de bus

   

Posición altura al volver la tensión de bus en %

0 (0-100)

   

Posición lama al volver la tensión de bus en %

0 (0-100)

   

Estado del relé al finalizar descarga

Parada

Arriba

Abajo

Ir a la posición

Como antes de descarga

   

Posición altura al finalizar descarga en %

0 (0-100)

   

Posición lama al finalizar la descarga en %

0 (0-100)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?