MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Retardo de desconexión

Ext. 1/2 Salida 1-8 - Conmutador: Orden de conexión

Tiempo de retardo de desconexión

 
– Ajustes de tiempo

Tiempo de retardo de desconexión

Desbloqueado

Bloqueado

   

Funciona con objeto de conmutación

(Sí/No)

   

Funciona con objeto de escalera

No (Sí/No)

   

Funciona con objeto de escena

No (Sí/No)

   

Modo de retardo de desconexión

No redisparable

Redisparable

Redisparable y acumulativo

   

Número máx. de acumulaciones

2 (2-5)

   

Tiempo de retardo de conexión

1 s (0 ms-1 h)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?