MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Escenas

Escenas

Ext. 1/2

Salida 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

-Persiana enrollable

Ajustes exprés para persiana enrollable

Escenas

Bloqueado

Desbloqueado

Ajustes de escena

Ajustes de escena

 

Número de escenas necesario

1 (1-16)

   

Sobrescribir los valores de escena del actuador durante la descarga

Bloqueado

Desbloqueado

   

Retardo para procesamiento de escenas (0...255, unidad = 100 ms)

0

   

Escena 1 (1-16)

Bloqueado

Desbloqueado

   

 
   

Descripción de escena 1

 
   

Dirección de escena 1 (0-63)

Dependiente: Ajustes generales de escena

Dirección de escena 0-63

   

Dirección de escena 1 (1-64)

Dependiente: Ajustes generales de escena

Dirección de escena 1-64

   

Altura de escena 1 en %

0 (0-100)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?