MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Comportamiento de bloqueo tras descarga

Tras una descarga, la función de bloqueo también se ajusta como en el caso de la vuelta de la tensión de bus. El parámetro Comportamiento tras descarga determina el estado que se ajusta. Si el parámetro Comportamiento tras descarga se ajusta en el valor Como antes de descarga, la función de bloqueo se activa como antes y el relé se conmuta en consecuencia.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?